This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:创建自包含 CCS 8工程

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700886/ccs-msp430fr2111-creating-a-self-contained-ccs-8-project

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我需要创建一个将受修订控制的新项目。  是否可以创建一个包含所有库和所需包含文件的项目(从样片或零开始)?  理想情况下、安装 CCS8的任何人都应该能够在无需 MSPWARE 的情况下构建项目。  除了可移植性之外、这还确保将使用库的原始版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nadi,

    最好的做法 是创建一个"简单"工程、其中包含工程文件夹内编译所需的所有文件的副本。 这包括所有源文件、头文件和库文件。

    谢谢

    Ki