This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:构建卡住

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698325/ccs-tmdslcdk138-build-is-stuck

器件型号:TMDSLCDK138

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7.4/TMDSLCDK138/TMS32-XDS100-V3

我的构建一直处于25%的完成状态。  它是"调用命令:c:\ti\ccsv7\utils\bin.gmake -k -j 8 all -O"

我认为这可能是某种文件、被上一个版本锁定(因为 Windows 太棒了)、所以我重新启动、然后进行了"清理"和"构建"。

相同的交易、停留在25%。

是否有任何方法可以更清楚地了解这里发生的情况?

我想从构建步骤中看到 STDOUT、以便弄清它挂起的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>内部错误:>>注册分配失败:foo_step


    这可能是一个严重的问题。 请使用与客户支持联系
    此问题的说明以及导致此问题的源文件示例
    出现内部错误消息。

    无法继续编译-中止!

    gmake:***[foo/foo.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于发生内部错误时正在编译的源文件、请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明提交测试用例。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提交请求的测试用例。  没有它,就无法推进这一问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以解决这个问题吗? 我的代码正常工作、不能与违反 NDA 的人共享坏代码、也不能花费几个小时、我没有尝试将其减少到最低的测试用例。