请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在从.out 文件生成.bin 文件。
.out 文件大小(如果为252 KB)和.bin 文件大小(ID 为512KB)。
根据我的知识、.out 包含调试数据、因此.out 应该具有更大的大小。
我使用的是 CCS 7.3.0.00019。
请分享您的观点,如果我做了一些错误的事情,请告诉我。
此致、
前置稳压器