This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:将代码从 CCS v5.2移动到 CCS v7.4错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698714/ccs-tms320c6678-moving-code-from-ccs-v5-2-to-ccs-v7-4-errors

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS v7.4中编译工程时遇到问题、可以在 CCS v5.2中编译工程、错误如下:


 未定义                      的首次引用                                                   
 符号                                                                                    
 ------                       --------                                                   
 _mbxAddr                      ./commonsrc/rgipc.obj                                              
 _mbxSize                      ./commonsrc/rgipc.obj                                              
 _rspCoeff                      ./main.obj                                                         
 TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_create C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages/ti/ndk/os/lib/os.ae66     
 TI_SYSBIOS_KNL_Semaphore_delete C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages/ti/ndk/os/lib/os.ae66
 TI_SYSBIOS_KNL_Task_create     C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages/ti/ndk/os/lib/os.ae66     
 TI_SYSBIOS_KNL_Task_DELETE     C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages/ti/ndk/os/lib/os.ae66     

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接期间遇到错误;未生成"rgmastercore.out"

如果有人能帮忙,我会很高兴。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jovana、您好!

    您是否可以重新构建并将整个构建输出复制/粘贴到文件并附加它? 请复制所有错误、而不仅仅是上述错误。 这使我们能够查看版本、链路输出等

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovana、

    您是否已解决问题?

    Todd

    [更新6/22:我将此标记为 TI 认为已解决、因为海报未回复。]