This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:GUI Composer - Lissajous 图

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698940/ccs-tms320f28377s-gui-composer---lissajous-graph

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用一个图形、在该图形上、我不仅可以在 Y 轴上分配变量、还可以在 X 轴上分配变量、以便在两个轴之间显示利萨霍图。

不幸的是,我无法在 X 轴上设置变量,默认情况下似乎是设置时间,但我无法分配另一个变量。

如果我们可以使用具有某些设置的标准小工具、或者您可以提供可以提供此功能的小工具、请告知如何继续操作以在 GUI Composer 中的每个轴上显示独立变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florina、
    似乎目前不支持此功能。 已通知专家进行确认和任何可用的变通办法。

    感谢您的耐心等待。
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florina、  

    这应该可以通过其他类型的图形小工具来实现。 遗憾的是、它没有像大多数其他小工具那样具有一组属性、因此它需要一些 javascript 代码来首先截取传入的数据、然后在拥有数据数组后、使用数据数组设置新的图形小工具属性、并调用重绘函数。  

    我将在星期一提供更多详细信息。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florina、
    有一个相对简单的示例、使用两个数据数组通过单面小工具绘制一条线图。 没有公开的属性,因此不能简单地通过绑定机制来分配变量。
    使用下面的链接、您将看到应用程序的磁贴。 点击 GUI Composer 按钮、即可将其导入到 GUI Composer 工作区中。
    然后、您需要查看如何构建数据数组的 javascript 实现、然后分配给图形、并调用重新绘制图形以触发更新。 要查看 javascript、您需要展开项目视图(主工具栏上的文件夹图标)、然后双击模型文件、底部附近显示了实现。

    上面显示了如何更新图形。 如果您需要访问目标数据、则在通过 GUI Composer 发送目标数据时需要拦截目标数据。 您可以查看用户指南(使用 javascript)中的信息、其中说明了如何截取目标变量(如果使用 XDS 数据通信)。 在该函数中、如果数据是标量、则需要收集数据、然后在缓冲区已满后、设置 plotly x 和 y 属性并触发更新。

    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../index.html

    最后、
    这是针对单图的完整文档、其中应包含不同类型的图形、属性以及需要如何配置它们的示例。

    https://plot.ly/javascript/


    Martin