请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1350工具/软件:TI-RTOS
您好!
TI 提供了与 CC1350 Launchpad 进行2GHz 无线电通信的使用示例(示例:rfWsnConcentrator,...) 以及2GHz 链路和 BLE 广播的并行使用(例如:rfWsnDmConcentrator)。 我有兴趣构建与2GHz 无线电链路并行工作的 GATT 服务器(BLE GATT 服务器提供无线电通信接收的数据)。 此类任务没有示例、但有一个使用 CC1350 Launchpad 建立 GATT 服务器的独立示例(示例:SimplePeripheral)。
rfWsnDmConcentrator (或 rfWsnConcentrator)能否与 SimplePeripheral 样片结合使用? 或者如何(在 Code Composer Studio 中)完成此类实现?
此致、
Mazen