This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:CCS 中 TI 编译器的自动更新检查

Guru**** 2135200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696896/compiler-tms320f28377s-automatic-update-check-for-ti-compiler-in-ccs

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我将 CCS V8与编译器 C2000 TI v18.1.1搭配使用。

编译器版本 v18.1.2从5月初开始更新。

但我没有从 CCS 中得到一条消息、即有新版本的编译器可用。

那么、CCS 自动检查要添加到 CCS 中的更新链接是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的更新站点上似乎没有编译器的版本、因此您将无法通过 CCS Update Manager 进行安装。

    您可以从以下站点明确地将其关闭:
    www.ti.com/.../download.html

    并使用以下链接中的步骤将其与 CCS 关联(让 CCS "发现"它):
    processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Installation_and_Selection

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    上面的链接与我找到 v18.1.2时的链接不同。

    通过此链接、自3个版本起即可使用

    http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C2000

    C2000代码生成工具 v18.1.0.LTS
    [Windows]
    [Linux]
    [MacOS X]
    版本说明
    已关闭的缺陷
    开路缺陷
    2018年5月3日。 错误

    但无论如何、如何自动警告新的更新? 因为这会使 CCS 长时间不会警告我新的 CCS 和/或编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="A GIR"]

    上面的链接与我找到 v18.1.2时的链接不同。

    通过此链接、自3个版本起即可使用

    http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C2000

    [/报价]

    是的、链路也正常。 任一链接都将起作用

    [引用 user="a GIR]但无论如何,如何自动警告新更新? 因为这会使 CCS 长时间不会警告我新的 CCS 和/或编译器版本。

    问题是更新站点没有18.1.2可供下载。 CCS 更新管理器在该处可用后会意识到它。 至于它不可用的原因、我不知道。 我将看到我是否可以为您提供答案

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    18.1.2编译器现已在更新站点上提供。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    CCS 建议我更新它!

    谢谢!