This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:Chrome 上的 TI Cloud Agent 安装问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696618/ccs-iwr1642-ti-cloud-agent-installation-issue-on-chrome

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我安装 了 TI Cloud Agent、可以在 Chrome 的扩展列表中找到它。

TI Cloud Agent 已在 Chrome 中启用。 当我们打开"mmWave Demo Visualizer"时   、TI Cloud Agent 安装仍会显示在窗口中。

是否有人会遇到相同的问题? 请在这方面提供帮助。 谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有两个部分-一个是浏览器扩展。 根据您的第一个屏幕截图、您似乎已经安装了该软件。 另一个是调试代理应用程序。 您是否成功安装了该组件尚不清楚。 可以再试一次吗?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki