This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS Cloud:无法启动 TI Cloud Agent、无法在 Windows 10上启动 TI Cloud Agent Chrome 应用程序。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696959/ccs-ccs-cloud-could-not-launch-ti-cloud-agent-failed-to-start-ti-cloud-agent-chrome-application-on-windows-10

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试运行 Cloud CCS 并已安装 TI Cloud Agent。  我的计算机是 Windows 10、2 GHz 处理器、64位、铬 版本为67。  当我尝试运行 Tiva C 系列 TM4C123G Launchpad [EK-TM4C123GXL]时、我会收到如图所示的消息。  

请帮助我解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、
    您能否尝试使用其他浏览器、看看这是否有用?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。  我还尝试了 Firefox,但仍然有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对您的帐户(admin?)拥有何种权限? 此外、是否可以暂时禁用任何防火墙和其他安全软件并重试?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki