This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:递增构建 isn#39;t

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697599/ccs-tms320f28075-incremental-build-isn-t

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我们也遇到了这个问题、增量编译永远不会执行。 我们的项目已导入、我正在使用 CCS v6.1。 它应该已经解决了吗?

此致、  

帕洛马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕洛马、

    我的第一个问题是、您是否出于某种原因需要坚持使用 CCS v6.1 (因为它已经很旧)、或者是否可以更新到最新的 CCSv8?

    如果可以、请尝试使用 CCSv8导入和编译工程、以查看问题是否已修复。 CCSv8可从 此处下载并安装

    您可以将 CCSv8安装到另一个目录、并且仍然可以并排使用6.1和8.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将迁移到 CCSv8。 非常感谢。

    此致、  

    帕洛马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已迁移到 CCSv8。 我们创建了不同的工作空间来了解它的工作方式、但它不能按预期工作。 我们可以通过哪些方法来检查它是否配置良好?

    此致、

    帕洛马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕洛马、

    由于您已为 CCSv8问题打开了一个新主题、我将关闭这个主题。