This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS 调试模式自动启用外设时钟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/699243/ccs-tms320f28377s-ccs-debug-mode-enables-peripheral-clocks-automatically

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS  6.1.0.00104。在 CCS 调试模式下、在目标上加载软件之后、在恢复/启动程序之前、 CpuSys->PCLKCR0.bit.CLA1将自动启用。 我的代码中没有初始化的位置、而更多的是我没有使用 CLA。 此外,CpuSys->PCLKCR0.bit.CLA1位在程序执行期间也保持启用。 在加载软件以进行调试之前是否需要修改任何设置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试器初始化脚本(GEL 文件)中有一个函数调用、用于启用 CLA 时钟。

    该文件名为 f28377s.gel、位于 ccsv6/ccs_base/emulation/gel 中

    如果你搜索这个文件、你可以找到 CLA_Clock_Enable()的调用;

    该函数也在此文件中定义。

    如果不希望启用此功能,则可以在 OnReset()函数中注释掉对该函数的调用。 目前、每次在加载程序之前进行复位时都会启用该功能。

    您还可以通过转到"Tools"菜单并选择"GEL Files"(GEL 文件)来查看在调试会话中加载的 GEL 文件(我目前未连接到器件、因此菜单项名称可能是错误的)。

    此致、
    John