This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"xxx &quot

Guru**** 2528370 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/698357/ccs-tms320f28335-creating-output-section-xxx-without-a-sections-specification

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究 SPRA876中的 eCAN 附加示例。 我将所有20个示例项目导入到了我的工作区(CCS V7)。  但 我对其中的7个有问题。 在建造时,它说:

警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".text"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".cinit"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".ebss"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".switch"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".adc_cal"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段"codestart"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段"ramfuncs"
警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".reset"
错误:没有用于放置".text"的有效内存范围(NULL)

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
".cinit"大小为0x32页0的对齐/分块失败。 A

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
".switch"大小0x1E 页0的对齐/分块失败。  

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
".adc_cal"大小0x7页0的对齐/分块失败。  

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
"ramfuncs"大小0x4页0的对齐/分块失败。  

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
".reset"大小0x2页0的对齐/分块失败。  

错误:程序不能放入可用内存中。 放置方式
"codestart"段大小0x2页0的对齐/分块失败。  

所有项目的头文件.c 源文件和 DSP2833x_headers_nonBIOS.cmd 均来自  C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2833x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Henrique -TMC"]但 我遇到了其中7个问题。

    您能否提供几个(或所有)无法编译的工程的名称、以便我尝试重现此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  失败的项目为:CAN_ECHOE-AB、 CAN_JIG、 CAN_TCOF_A、 CAN_TRPRTSTP_A、 CAN_TXABORT_A;  CAN_TXLOOP_A 和 CAN_TXLOOP_B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您给了我一个理想的机会、让我尝试使用另一个工作区导入项目、并且工作正常