This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:编译 TIDA00374固件、遇到错误:gmake:***没有规则来生成目标#39;build-1000579505'、需要&&;configPkg/compiler.opt'。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697831/ccs-cc2650-compiling-tida00374-firmware-encounter-error-gmake-no-rule-to-make-target-build-1000579505-needed-by-configpkg-compiler-opt

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

环境:Win10、CCS8.0.0.00016、 BLE-STACK V2.2.2

我下载了 TIDA00374固件并将 ZIP 文件导入到 CCS 中。  我没有修改源代码中的任何内容、只是重建项目、然后遇到4个错误和3个警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffon、

    您是否安装了 TI-RTOS Simplelink 2.14.03.28?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 BLE-STACK V2.2.2已包含 TI-RTOS Simplelink。

    但我听从了您的建议、现在安装了 TI-RTOS Simplelink 2.14.03.28、但仍有错误、请参阅屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA00374 FW 项目似乎是使用 TI-RTOS Simplelink 2.14.03.28构建的。 这与您安装的 BLE-STACK 版本无关。

    删除 CSS 工程、重新启动 CCS 以安装 TI-RTOS Simplelink 2.14.03.28、然后重新导入 CCS 工程。 这在我的计算机上工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,很棒! 非常感谢!