This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:Blackhawk USB100v2调试器未连接。

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695279/ccs-cc2640r2f-blackhawk-usb100v2-debugger-not-connecting

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我收到错误:

控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。

我已确保 VTREF 引脚(引脚1)的电压为3.3V。我正在使用 CCS 8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电路板中的确切连接器是什么? 我提出问题的原因是该调试探针具有 CTI 20引脚连接器、这要求适配器连接到 CC2640R2F Launchpad 上常见的10引脚 Cortex M 连接器。 根据该适配器的不同、很容易将其放置反向-如果我在 CC2640R2F 板上反向使用 Blackhawk USB100v2、我会得到完全相同的错误。

    有关不同引脚标准的帮助、请查看:
    software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    我正在使用定制板、并确保我的引脚排列与 ARM 20引脚连接相对应。 您是否说 Blackhawk 探头具有 CTI 20引脚配置?

    谢谢、
    ABI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ABI、

    很抱歉耽误您的时间并造成混乱;在我的回复中、我想说"Blackhawk USB100v2 Model D"、但他们也卖"Blackhawk USB100v2-ARM"。 根据您的描述、您有后者。

    如果您尚未解决此问题、我唯一能告诉您的附加信息是错误消息直接来自 VTRef 引脚读取、并在调试探针和目标板之间进行任何通信尝试之前执行。 我非常怀疑在加载目标板时、VTRef 引脚最终会降至低于噪声容限、以便探针能够正确检测到。

    插入示波器或快速仪表有助于在尝试连接到目标时捕获该线路上的任何欠压。 另一个想法是始终仔细检查目标板和主机 PC 之间是否存在噪声或接地环路问题、这也会触发错误警报。

    除了这些建议外,我对如何进一步加以调试,实在是不知道。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔