This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:如何配置 CCSv6以使用 Keil ULINK

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697670/ccs-tm4c1294kcpdt-how-to-configure-ccsv6-for-using-keil-ulink

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

你好

是否可以通过 Keil ULINK 2探针将 CCSV6连接到 TM4C1294定制板? (当我尝试配置 ccxml 文件时,此调试探针不会出现在列表中...)

非常感谢

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、

    遗憾的是、CCS 不支持 Keil ULINK。 CCS 支持 XDS 调试探针以及 Segger JLink。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。 这太糟糕了,因为我只为这个买了这个探头

    无论如何,我已经能够使用 TM4C1294开发套件来调试电路板 ,该套件可用于调试外部电路板,这是一个很好的特性:)

    此致

    Thierry