请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5328 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们已为我们的产品创建了自定义引导加载程序、此代码已通过生产测试和批准。
在开发过程中、我更改了编译器的一些参数、并且引导加载程序代码不同。
到目前为止没有什么奇怪的事情。
我已恢复了引导加载程序所在文件夹上的编译器设置、如果我比较闪存中已编程的代码、则仍然不同。
我的问题是如何设置 CCS8以便引导加载程序始终保持不变?
我到目前为止提出的问题,但不知道如何实施:
- 将静态 bootloader.obj 链接到工程中。 您如何告知链接器每种情况都需要放置在何处?
- 将一个附加项目添加到包含引导加载程序的工作区、并将结果合并到一个输出。
- 以 x、y、z 的方式设置文件夹、以便代码始终相同。
其他信息:
项目设置为4个整个程序优化和5个速度。
引导加载程序设置:2和1大小。
感谢您的回答。