This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:原因 CCS 无法重新发现安装的产品

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695987/ccs-cc2640r2f-cause-why-ccs-is-not-able-to-rediscover-installed-product

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 CCS 无法发现我安装的 SDK 和 SimpleLink Academy 产品。 此外、我的一些打开的项目损坏、项目配置文件完全丢失(.ccsproject、.cproject、.project、.xdchelp)。

这是在 CCS 本身未进行任何修改的情况下发生的。 我只是启动了 CCS、所有错误都发生了。 您必须知道、在我上次关闭系统之前、上周系统工作正常。  

我收到以下错误消息:

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
产品'com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK' v1.50.0.58当前未安装、且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

我尝试的内容:

-创建新工作区并导入旧项目:无解决方案-相同问题

-从 tirex 导入空白新的 simple_peripheral 项目:此项目有效、可以修改并成功编译

-使用"-clear"后缀启动 CCS exe:无解决方案-相同的问题

-Windows->Preferences->Code Composer Studio-> Products;已尝试“重新发现”按钮:没有解决方案-找不到我的包,但我自己检查了它。 封装就在这里。 "产品发现路径"也是正确的。

-已重新安装 CC26040R2 SDK 1.50.00.58:已成功通过 "rediscover"按钮找到 SimpleLink SDK

-编译现在适用于此项目。 不能导入没有上述项目配置文件的其他项目。 也许我必须从一个新的示例项目中重新启动并覆盖我的源文件并重新配置设置。

CCS 已损坏以下文件:SimpleLink SDK 文件夹、xdctools 文件夹、我打开的一些工程(来自 CCS 的配置文件)

问:为什么会发生这种情况? 这个问题的原因是什么?我如何防止它? 我使用 CCS 8.0.0.00016。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andre Vaas"]my CCS 无法找到我安装的 SDK 和 simplelink Academy 产品。 此外、我的一些打开的项目损坏、项目配置文件完全丢失(.ccsproject、.cproject、.project、.xdchelp)。

    很遗憾听到您的项目损坏问题。

    尽管我们知道工作区损坏是不时发生的(使用新工作区通常可以解决此问题)、但项目损坏和项目元数据文件的消失是相当罕见的。 我无法解释可能是什么导致了它。 遗憾的是、如果您没有要检索的备份或版本控制工程、则可能需要再次重新创建工程。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我的 CCS 也出现了类似的问题:

    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search 
    C:/SAPTemp/CodeComposerWorkspace3/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/blelib
    C:/SAPTemp/CodeComposerWorkspace3/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd cc2640.
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search.xml
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/symbols makefile:200:目标'pre-build'的配方失败 PROCESS_BEGIN:CreateProcess (NULL、C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search)
    C:/SAPTemp/CodeComposerWorkspace3/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/TOOLS/build_config.opt
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/blelib
    C:/SAPTemp/CodeComposerWorkspace3/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd cc2640
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search.xml
    C:/SAPTemp/Ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/source/ti/blestack/symbols、...) 失败。 make (e=2):DAS 系统 kann 裸片 angegebene Datei nicht finden。

    现在我已经失去耐心了。 您能告诉我、要完全卸载 CCS、我必须从计算机中删除哪些文件夹和文件? 我看到的唯一解决方案是完全重新安装整个 CCS。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    请查看 此链接 、了解有关排除和解决此类错误的提示。

    如果不是防病毒问题、则可能是由于安装了另一个工具链、与系统路径中的另一个"make"存在冲突。
    如果这是错误的原因、那么单独重新安装 CCS 将无法解决问题。 我建议在重新安装 CCS 之前先尝试上述链接中的提示。

    要完全卸载 CCS、只需删除安装 CCS 的目录、并确保没有剩余文件/文件夹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、如果它昨天和今天在重新启动机器后正常工作、则会出现此错误、CCS 本身就必须存在缺陷。 每天随机错误。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对防病毒的干扰可能会导致此类随机错误。 您是否运行了防病毒软件-如果是、哪一个?
    您可以尝试暂时禁用它并再次尝试构建吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此计算机上安装了"Trend Micro OfficeScan" Antivirus。 但是,由于它是我们公司的计算机,因此我不被允许,而且我没有禁用防病毒的权限。 甚至不是临时的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是:CCS 是否存在限制窗口用户帐户的问题? 我以 admin 身份安装了 CCS、对于安装程序、这里没有其他选项。 我将 CCS 用作受限 Windows 用户。 我有时使用 CCS 作为 admin (右键单击 Windows 图标并以 admin 身份开始)、希望减少问题。 这种"用户切换"是否会导致问题?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andre Vaas">是的,此计算机上安装了“Trend Micro OfficeScan”Antivirus。 但是,由于它是我们公司的计算机,因此我不被允许,而且我没有禁用防病毒的权限。 甚至不是临时的。[/报价]

    如果您无法完全禁用它、也许您可以尝试将 CCS/gmake 添加到 Trend Micro Security 软件的例外列表中。 您可以与 Trend Micro 联系以了解具体的执行过程、但我发现 了此链接 、该链接似乎说明了如何执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意,也许我下次会尝试这个:)但是昨天我完全删除了所有属于 CCS 的内容(程序文件夹,AppData ...) 然后重新安装。 现在、它可以与完全相同的项目(导入)以及完全相同的系统设置和系统变量一起工作。 因此、该问题显然与混乱的编程 CCS 相关。 我真的希望 TI 能像其他公司(芯片制造商)一样提高其软件产品的质量。 它确实会减慢我们的开发时间和经验。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴听到,尽管经历了一些麻烦,但情况仍然很好。 感谢您的更新和宝贵反馈。