This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7 MSP430 Mac OSX 与 PC 版本

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695740/ccs-ccs7-msp430-mac-osx-vs-pc-versions

工具/软件:Code Composer Studio

我要将项目从 CCS4 for PC 迁移到 CCS7 for Mac。 对于相同的源代码文件、我发现生成的.out 文件完全不同。 即使尺寸略有差异。

我的问题是、从 PC 到 Mac 版本的更改和/或 CCS 版本的更改是否可以更改代码输出文件、即使源文件相同? 我尝试通过确保它生成相同的闪存代码映像来"验证"迁移、但这似乎不起作用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clive、

    从 CCSv4迁移到 CCSv7、我将使用一个更新得多的编译器。 即使是在 Windows 上执行此操作、您也会看到输出文件中的差异。 另请注意、.out 文件包含带有路径信息的符号、因此在 Windows 和 Mac 上会有所不同。

    此致、
    John