This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:#112-D 语句无法访问 TI-RTOS 自动生成代码

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726580/ccs-cc2650-112-d-statement-is-unreachable-ti-rtos-autogenerated-code

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS 自动生成的代码上收到#112-D 警告:

这是正常的吗? 如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、
    以下帖子中描述了该警告:
    e2e.ti.com/.../1747862

    基本上、它不一定总是引起人们的关注。

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    之前阅读过该帖子、但有一点担心、因为警告是针对 CCS 生成的代码而不是我的应用程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此主题转发给 TI-RTOS 专家进行评论。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 18.x 编译器工具比以前的工具更智能一些。  18.x 标记不可访问的代码、而17.x 未标记。

    此问题(由 XDCTOOLS-216跟踪)已在 XDC 3.50.05中修复。  XDC 3.50.05生成略有不同的代码以避免此编译器警告。

    您可以更新到最新的 XDC 3.50 (所有3.50.0x 都与早期版本兼容)或抑制该警告。 可以安全地忽略该警告。 编译器有一个命令行选项可抑制特定警告。

    您可以在此处获取 XDC 版本:

    software-dl.ti.com/.../index.html