This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027:XDS100v1 USB 仿真器问题错误(-151)

Guru**** 2533310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726171/ccs-launchxl-f28027-xds100v1-usb-emulator-problem-error--151

器件型号:LAUNCHXL-F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我最近购买了 TI 的- piccolo -F28027 launchpad。

它拒绝连接。

我尝试运行基本的 LED 闪烁程序、但它会产生以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
(仿真包8.0.27.9)

我已经完成了与调试其他各种线程中提到的这个问题相关的所有任务:

1.使用所有类型的仿真和 USD 调试探针重新安装 CCS。

2.已重新安装 XDS100设备驱动程序。

我不理解问题、器件正在显示

从命令提示符中可以清楚地看到设备已被检测到、因此驱动程序也已正确安装。

此外、

UART 连接使用默认的温度传感器代码、如图所示。

请纠正此问题

显示了误差、

请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajat、

    只是想让您知道我们正在处理这个问题、看看我们是否可以在基于 XDS100v1的电路板上重现这个问题。

    VID/PID 和描述与您发布的内容完全相同。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我无法使用同一电路板、相同的 CCS 版本和相同的 TI 仿真器组件(仿真包8.0.27.9)来重现此问题。

    我能够以任何顺序连接到 UART 终端和 XDS100v2 (先连接到 UART、然后连接到 XDS;先连接到 XDS、再连接到 UART)。  

    跳线和开关根据以下条件进行设置:

    如果任何配置可能关闭、我会发送附加的.ccxml 文件。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../F28027_5F00_XDS100v2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你