This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5545:C55x 的 CGT -开发是否完全停止?

Guru**** 2534300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726385/compiler-tms320c5545-cgt-for-c55x---has-development-completely-stopped

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

对于 Windows 版本-代码生成工具是否会超过版本4.4.1?

什么是 TMS320C5561?

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划未来发布 C5500编译器。

    [引用用户="John Westmoreland43"]什么是 TMS320C5561?

    本论坛主题 对此进行了讨论。  如果您需要更多信息、我建议您在 C5500器件论坛中提问。  或者、如果您愿意、我可以将此主题移至该论坛。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、George、

    '5561是4.4.1工具集的编译目标选项之一-我想知道- TI Wiki 上有一个参考-上个月该页面被标记为只读。

    如果可以、还有另一个问题-
    在7.4.x 工具(CCS IDE)中、我已经为 C55x 下载了4.4.1 CGT、并且一个较旧的项目(大约 CCS v5和 v6)能够构建正常。 我在 CCS IDE 的版本8.1中尝试了相同的过程、并且加载后工程不会在 main 停止。 我还没有很详细地了解这一点、但我想问一下、是否对 C55x 工具和最新发布的 CCS 进行过任何测试。

    提前感谢、
    约翰·W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="John Westmoreland43"]只想询问是否对 C55x 工具和最新发布的 CCS 进行了任何测试。

    请在 您开始的另一个论坛主题中关注此问题

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 George、
    John