This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:同一个项目、一个在笔记本电脑上构建、一个在 destop 上构建、除了 econst crc????之外、映射文件中的所有内容都相同

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726982/compiler-tms320f28335-same-project-one-built-on-laptop-and-one-built-on-destop-everything-is-the-same-in-map-file-except-econst-crc

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

如主题中所述、我在笔记本电脑和台式机上构建了相同的项目。  这两个构建都使用6.2.0.00050和相同的编译器、即18.1.0.LTS。  除了 econst 段 CRC 和文件日期外、两个映射文件是相同的。  

为什么 econst stection CRC 会不同?

斯蒂芬

笔记本电脑:

econst:algoriter=CRC32_PRIME (ID=0)、page=0、load addr=0030c58a、size=00004efe、crc=bb584069

断斯:

econst:algoriter=CRC32_PRIME (ID=0)、page=0、load addr=0030c58a、size=00004efe、crc=dc740e5e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 CG_xml 包中的实用程序 objdiff 来比较可执行的.out 文件。  我怀疑这会显示.econst 段的原始数据存在差异。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    objdiff -x myfile.obj | sectti.exe

    返回:
    未知选项:X
    用法:objdiff.exe [选项] [ ]
    从 stdin 读取...
    文件不存在:位于 XML_TI_OFD.pm 第877行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geroge、您好!

    似乎概述主要讨论使用 ofd6x。 此外、由 ofd6x 生成的 xml 文件中的大多数数据采用二进制形式(即 ASCII 字符)。

    我的代码中有一个包含字符串的表。 是否有方法可以获取用于显示字符串的 xml 代码。 由于 xml 文件相当大、可能会忽略字符串。

    顺便说一下、我想我知道导致 xconst 段差异的原因是什么。 我的代码中的表(包含在 xconst 段中)将__DATE__和__TIME__作为表项。  我只需要将日期和时间移动到没有关联 CRC 的段。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="stevenh">我的代码中的表(包含在 xconst 段中)将__DATE__和__TIME__作为表项。  我只需要将日期和时间移动到没有与其关联的 CRC 的段。

    我听说过其他人的类似经验。  但没有简单的方法来跟踪这一点。  误差的来源及其最终的显示方式距离太远、无法轻松看到。

    谢谢、此致、

    乔治