This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS Resource Explorer 脱机模式无法连接

Guru**** 2527000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725756/ccs-ccs-resource-explorer-offline-mode-cant-connect

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了 CCS、需要下载 SDK 才能处理工程、但每当我尝试连接到 Resource Explorer 时、它都无法联机。  我已经尝试了故障排除步骤、代理更改和文件夹删除、但都不起作用。  我在 Ubuntu 18.04上的8.1版。

此外、我尝试使用我下载的.run 文件自行安装 SDK。  我运行了它、文件似乎已经生成、但遗憾的是 CCS 没有找到它们、即使在 Resource Explorer 经典中添加了它们。  我无法构建需要 SDK 的工程。

如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    我们的服务器出现问题。 云团队正在对其进行研究。

    如果您已经安装了所需的 SDK、则可以尝试转到 CCS 中的项目菜单并选择"导入 CCS 项目"。 然后、您可以浏览到 SDK 的安装位置、并以这种方式导入工程。 我建议首先浏览目录结构、并大致确定您感兴趣的项目的位置。 我建议的原因是 SDK 中有很多项目、导入对话框将根据您选择的目录向您显示一个列表、其中包含该点以下的所有内容。 因此、您可能需要对列表进行微调。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    我想跟进并确保您现在能够使用 Resource Explorer。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢后续行动、我能够联系到我们。

    谢谢

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!