工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我在64位 Windows 10计算机上同时使用64位 CCS 8.1.0和 CCS 云来与 MSP-EXP430G2 Launchpad 配合使用。
在调试 C 代码时、我想到了几件事。
TI 是否提供了一个链接来描述 CCS 的 SW/HW 断点之间的差异?
使用 launchpad 上的基本串行调试器、调试时可以设置多少 SW/HW 断点?
我认为这些是有限制的。
2.使用 CCS 云版本时、此限制是否同样适用?
如果我使用不同的调试器、如 TMS320-XDS100-V3、或者使用不同的微控制器/ Launchpad、例如 TM4C Tiva 系列、
断点限制是否会更改?