This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer v2、COM 端口握手。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725838/ccs-gui-composer-v2-comport-handshaking

工具/软件:Code Composer Studio

我发现了非常奇怪的情况:当我的 PC 只有正版 COM 端口(而不是虚拟 USB-COM 端口)时、应用程序会找到它们、但不允许连接。 当我在 FTDI 芯片上插入 USB-com 转换器时、应用程序允许按钮 OK 来选择任何 COM 端口(正版和虚拟)。 当我拔下 USB 设备时、再次禁用按钮 OK。 没有虚拟端口的正版 Com 端口有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    对于 GCv2、如果我理解正确、将不允许您选择连接到 PC 上实际物理 RS-232端口(如物理9针串行端口)的选项、除非您插入 USB 转 RS-232串行适配器。 在插入时、您可以选择该物理端口(并且可以正常工作)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我将 USB-TO-RS232适配器连接到 PC、它允许通过 物理9引脚端口进行连接、如果适配器应用程序没有看到它、但不允许连接。 这使 我对我第一次使用 GCv2的体验感到非常困惑。 如果可能、在文档中创建概念。
    感谢你的答复。