This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:#10247-D 创建输出段".CIO"没有段规范 C3 C/C++问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726521/ccs-tms320f28069m-10247-d-creating-output-section-cio-without-a-sections-specification-c3-c-c-problem

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 rTMS320F28069M Launch Pad 的 CCSV6上运行以下代码、并使用了 xds100v2仿真器。

#include
int main()

//如果使用 printf()函数而不包含
//头文件,此程序将显示错误。
printf ("如果可以、请联系我。");

我在调试代码时遇到问题

说明资源路径位置类型
#10247-D 创建输出段".CIO"、但不存在段规范 C3 C/C++问题

并且控制台上没有输出

请解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在嵌入式环境中使用 printf 时、需要考虑很多注意事项。 请仔细阅读以下文章:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki