This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS

Guru**** 2302370 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725046/ccs-tms320f28379d-ccs

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 controlSUITE 中编辑一个特定示例文件。首先、我将其导入到 CCS 并使用新的文件名复制了该文件。但是、当我对较新的函数文件进行更改时、原始主函数也会更改。如何解决此问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是复制整个项目还是仅复制一个源文件?  我怀疑所发生的情况是、您正在编辑链接/引用的文件。  在 CCS 的 Project Explorer 中、链接的文件将在文件图标顶部有一个小箭头。  例如、下图中的 ccfg.c 文件是一个链接文件。

    链接的文件只是对文件的引用。  工程将编译该文件、但工程目录中不存在该文件。  因此、如果您复制了包含链接文件的工程、则原始工程和新工程都将引用该文件。  编辑该文件将为所有工程更改该文件、因为只有1个文件副本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 是的、我发现文件已链接、但如何删除这些链接选项、以便我可以编辑它而不对原始选项进行任何更改。
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要找到物理文件。  为此、您可以右键点击项目浏览器中的文件并选择 Properties、然后在打开的对话框中选择左侧列表中的 Resource。  现在、右侧将显示一组信息、包括路径值、类型位置和已解析位置值。  文件的路径将位于位置或解析位置。  如果文件的路径使用宏(可能是宏)、则解析的位置是所需的位置。  

    在下面的例子中、我使用一个宏(PROJECT_LOC)添加了到文件的链接、以便路径与我的项目位置相对。  这使得项目更具便携性。  解析的位置将该宏替换为其值、您可以看到物理文件的完整路径。  我在 Mac 上、因此路径是 Unix 风格。

    记下此位置、然后取消对话框。  然后从项目中删除该文件。  它将让您知道文件不会被删除、只是文件的链接被删除。  单击 OK (确定)。  现在、右键点击您的项目、然后选择添加文件。  浏览至文件。  之后、它将询问您是要复制还是链接文件。  选择以复制它。

    这会将文件复制到您的项目目录中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你