This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:能否将构建目标配置为使用不同的 SmartRF 设置?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726468/ccs-cc1310-can-i-configure-a-build-target-to-use-different-smartrf-settings

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 CC1310项目、我想创建一个使用不同 SmartRF 设置集的新构建目标。

当前 SmartRF 设置位于 SmartRF_SETTINGS 目录中。  我能否使用相同的文件创建另一个目录

但内容不同、构建目标是否使用了它?

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    您可以在同一工程中创建多个编译配置、每个配置都有自己的源文件集和/或编译选项。 有关构建配置的更多信息、 请单击此处

    您可以具有相同源文件的多个版本(名称不同)并指定每个编译配置要包含/排除的版本、也可以只保留一个源文件并使用预处理器定义来决定为哪个编译配置处理代码段。  

    希望这对您有所帮助!