大家好、
不确定这是否是正确的论坛、但使用(单独) XDS110调试探针对 LAUNCHXL 板进行编程时遇到问题。
我已通过断开板载 XDS110编程器的连接并将其绕过来将电路板连接到 launchpad。
CCS v8 (我当前拥有的版本)告诉我、我需要将固件升级到调试探针。 点击"Update"按钮会冻结 CCS。
我还尝试使用 xdsdfu.exe 方法。 结果如下:
C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<设备0 >>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110探针、带 CMSIS-DAP
版本:2.3.0.5
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
模式:运行时
找到1个器件。
C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m USB Device Firmware Upgrade Utility 版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线... <<<器件0 >> VID:0x0451 PID:0xbef3 器件名称:XDS110采用 CMSIS-DAP 的探针 版本: 2.3.0.5 制造商:德州仪器 序列号:00000000 模式: 运行时 将器件切换到 DFU 模式。
C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r USB 设备固件升级实用程序 版权所有(c) 2008-2018 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。 正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线... 在总线上未找到请求的器件。
您可以看到、调试探针用户指南中公布的固件升级方法对我不起作用。 问题是什么? 如何解决?
您是否认为问题是由于到 LAUNCHXL 的接线有故障? 或者配置文件可能错误?
提前感谢