This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2406A:TMS320LF2406A 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/726083/ccs-tms320lf2406a-tms320lf2406a-support

器件型号:TMS320LF2406A

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我的客户需要修改为 TMS320LF2406A 编写的现有程序。

应使用哪个 CCS 版本?

他尝试了4、12和7、14、但设备不存在。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁贝托

    请参阅此 相关文章 、以解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,按照您的建议,我找到了 CC3的下载链接,但该链接不可用:

    --

    下载 Code Composer Studio 版本3

    这些版本的完整映像不可下载。

    此版本流中的主要更改包括对 C64x+处理器、DaVinci 系列和某些基于 ARM 的处理器的支持。

    --

    请告诉我可以 下载 CC3的位置信息吗?  

    谢谢你

    佛朗哥·巴西

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Franco BASSI23">请告诉我可以 在哪里下载 CC3?  [/报价]

    CCSv3无法从 CCS 下载页面下载。 此外、F24x 器件的 CCSv3特别需要购买许可证。 您可以从以下页面购买: http://www.ti.com/tool/ccstudio3