This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:针对 Windows 10上的 UCD3138安装问题的 CCS v6.2

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725540/ccs-ucd3138-ccs-v6-2-for-ucd3138-installation-issue-on-windows-10

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户在  Windows 10上为 UCD3138安装了 CCS v6.2、并收到如下错误消息。 请帮助您查看解决方案并提供建议?

非常感谢

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_6.2.0.00050_5F00_install.log.zip

e2e.ti.com/.../MSVC_5F00_REDIST_5F00_2015.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装程序无法访问所需的组件、因为脱机安装程序所在的文件夹的路径中有#。 您能否请客户将其复制到文件夹、如 D:\share、因为 eclipse 无法处理路径。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    客户按照您的说明成功安装了新的 CCS。 非常感谢

    此致、

    挂起