This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未知 CCS 错误

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1186794/unknown-ccs-error

我在使用 LAUNCHXL-CC26XR1尝试将项目0的更改闪存到 MCU 时遇到错误。 当我尝试闪存时、首先出现如下所示的错误。 如果我按 RETRY、CCS 会在闪存完成前崩溃。 如果我点击"取消"、则 CCS 会在下次尝试刷写器件时崩溃。 我正在使用 CCS 12.1、并尝试使用版本6.30.00.84和6.30.01.03导入项目0示例。 此错误是否存在任何已知问题或任何已知解决方案?

初始化仿真器时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包9.9.9.0.0.00040)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎有两个不同的错误。 关于:

    [引用 userid="532554" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1186794/unknown-ccs-error "]如果按"重试"、CCS 将在闪存完成之前崩溃[/quot]

    这可能与以下方面有关:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863

    您正在使用哪个版本的 clang 编译器?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在此处查看正确的位置、看起来我正在使用2.1.2.LTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查编译器版本的项目设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该位置、我使用的是版本2.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532554" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1186794/unknown-ccs-error/4471196 #4471196"]在该位置,我使用的是2.1.0[/quot]版

    那么、您很可能会遇到 EXT_EP-10863中提到的错误。 请改为使用2.1.2重建、并查看碰撞是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是个诀窍! 谢谢。