This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在 Code Composer V8中、选择 New Project 不会给出仅汇编语言的工程

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/724863/ccs-msp432p401r-in-code-composer-v8-selecting-new-project-does-not-give-assembly-only-project

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

在"New CCS Project"对话框/窗口中、如果您选择任何 MSP432XXXX 器 件作为目标、则在"project templates and examples"下、"empty Assemble-only Project"选项消失。  唯一的模板似乎是"empty"或"empty with main.c"。

我是这方面的新手、该模板将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    对于 SimpleLink 器件、我们强烈建议用户使用 SDK 示例作为起点和模板、而不是从头开始创建。 这就是这些设备可用的模板数量有限的原因。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,谢谢。   我刚才下载了 SDK。   有很多项目。

    我在(CCS 之外)搜索 Toplevel SDK 文件夹;我看不到任何与汇编相关的内容。  我进行了"汇编"、也尝试了"asm" 、我尝试找到扩展名为"asm"的任何文件。   所有示例"C"项目吗?

    谢谢、

    --Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些项目主要基于"C"。 如果您确实需要一个仅 ASM 项目、则可以创建一个新的空项目并添加您自己的 ASM 源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    我不是 TI 员工、因此我可能不像 Ki-Soo Lee 那样好。

    您是否确实计划在 Cortex M4F MCU 上进行商业汇编编编程?
    我不这么做。
    请不要问这样的问题,让李基秀来帮助那些真正有问题的人。

    <<<我是这方面的新手、该模板将会有所帮助。
    答案是:没有适用于 ASM 的模板。

    请按答案关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我对这些论坛的印象很深刻,这些论坛也可供参加 TS-RSLK 机器人系统学习套件课程的学生使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli -正如 Tomasz 提到的、没有 ASM 模板。 但是、如果您真的想开始使用严格仅限 ASM 的 MSP432示例、您可能需要尝试在 MSP 论坛中提问。 那里的专家可能会找到一个您可以开始使用的工具。

    Tomasz -您的意见始终得到赞赏、但这是一个公平的问题、也是本论坛的有效问题。 我们鼓励提出所有相关的 CCS 问题(这是我们难以解决的与 CCS 无关的问题!)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我终于找到了瓦尔瓦诺教授(T.I.)的一些很好的例子 机器人课程视频)。 多个 MSP432 ASM 项目的 zip 文件。 非常好的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生!
    我们随时为您提供帮助。