This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:gmake:目标未因错误而重新生成

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/724488/ccs-cc2640-gmake-target-all-not-remade-because-of-error

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在处理 CSS V8并面对错误、我尝试了很多方法来解决它、但我没有找到任何解决方案。

因此、对于解决该误差的任何帮助都非常有用。

下面我将 CSS 附加屏幕截图以查看生成的错误:

  

正在寻找上述错误的解决方案...

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个常见的编译器错误。 也就是说、"UARTCC26XX_HWAttrsV1"未定义。 确保包含正确定义它的头文件。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的@Ki-Soo Lee:
    我已经添加了该头文件。
    那么、这是任何其他解决方案、因为我也进行了两三次交叉检查。
    如果您可以针对这些错误建议更多的解决方案、那将是您的理想选择。
    正在寻找答复…


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 CC2650_LAUNCHXL.c 的第133行突出显示"UARTCC26XX_HWAttrsV1"并按"F3"、它是否会在编辑器中自动查找/打开 UARTCC26XX.h 并跳转到第483行?

    谢谢
    Ki