This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何访问 Debug Server Scripting LoadProgram()进度

Guru**** 2224960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725300/ccs-how-to-access-the-debug-server-scripting-loadprogram-progress

工具/软件:Code Composer Studio

对于行末尾的模块配置,我们有一个 JavaFX 应用程序,它利用调试服务器脚本(DSS)库进行程序加载和验证等 我在程序加载方面遇到了一些问题、最大的问题是无法了解加载的进度。 我想展示一个状态栏并在调试会话中轮询某些状态、但如果有方法可以执行此操作、则尚未从 API 中识别。 如果我们无法轮询负载的状态、则系统实际上处于未知状态、这种情况非常令人沮丧。

如果有任何例子,将不胜感激。 最坏的情况下、我将设置脚本超时和倒计时、使其看起来像我们正在进行中、并在 LoadProgram 返回后清除倒计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、
    没有办法做这件事情。 loadProgram()调用只会阻止并等待,直到一条消息从调试器返回,或者在触发超时时时抛出异常。 无法"轮询"加载操作的当前状态。 抱歉。

    Ki