请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
主席先生、我想将我的 DSP 板 TMS320C6748 (随 CCS v5.3一起购买)与 Code Composer Studio v8.1以及 MATLAB version2017b 连接起来。 请帮助并提供您的指导、因为我是这个领域的新手。 我要向你表示感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
主席先生、我想将我的 DSP 板 TMS320C6748 (随 CCS v5.3一起购买)与 Code Composer Studio v8.1以及 MATLAB version2017b 连接起来。 请帮助并提供您的指导、因为我是这个领域的新手。 我要向你表示感谢。
您可以使用 MathWorks 的 Embedded Coder 从 MATLAB / Simulink 生成 C 代码、然后将该 C 代码导入 CCS 并在67xx 上运行。
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/302518-does-embedded-coder-support-for-ti-c6000
谢谢、
-Brian