This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:生成.bin 文件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725144/compiler-tm4c1294ncpdt-generation-of-bin-file

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

我想生成嵌入式应用程序的.bin 文件。

使用 CCSv6和 CCSv8。

如何 生成.bin 文件(适用于 CCSv6和 CCSv8)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此论坛主题。  尽管您应该使用 ARM GCC objcopy、而不是 MSP430 GCC objcopy。  它位于目录位置,类似于...

    C:\ti\ccsv8\tools\compiler\gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-main-win32\bin 

    谢谢、此致、

    乔治