This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer 的工作原理

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1187727/working-principle-of-gui-composer

您好!

从 GUI Composer 概述中:

https://dev.ti.com/gc/v2/help/GC_UserGuide_v2/overview.html

  1. GUI Composer 应用程序发送命令或数据以远程与目标器件上运行的固件进行交互、然后
  2. 显示目标设备发送的数据。

我曾尝试过 MSP432P401R 的一些示例。 他们刚刚通过调试器 USB 电缆工作。 这些示例不能视为远程目标。

如果我想显示远程目标器件的数据或传感器读数、在 GUI Composer 中执行该操作的官方程序是什么?  有没有示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="486652" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1187727/working-principle-of-gui-composer ]MSP432P401R 确实尝试了几个示例。 他们刚刚通过调试器 USB 电缆工作。 这些示例不能视为远程目标。[/quot]

    请注意、"远程目标"是指"运行 GUI Composer 的主机远程目标"。 MSP432P401R 板将是运行 GC 应用程序的 PC 的独立(远程)目标。 物理 USB 连接恰好用于两者之间的传输、但 MSP432P401R 仍被视为"远程"

    [引用 userid="486652" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1187727/working-principle-of-gui-composer ]如果我要显示远程目标器件的数据或传感器读数、在 GUI Composer 中执行该操作的官方过程是什么?  是否有任何示例?

    也许这个例子更单纯地说明您对"远程"的想法

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAvB3owD3IAst.7DOuiW8g__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、谢谢。

    现在、我开始一个新的 GUI Composer v3项目。

    如何为兼容的 TI 器件配置数据传输(MQTT、HTTP 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="486652" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1187727/working-principle-of-gui-composer/4475139 #4475139"]

    现在、我开始一个新的 GUI Composer v3项目。

    如何为兼容的 TI 器件配置数据传输(MQTT、HTTP 等)?

    [/报价]

    v3不支持此功能。 需求主要是 USB 和 JTAG。 如果需要使用 GCV3进行网络传输、我们可以考虑这一点。