This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关在 podman 容器内运行 CCS 命令行的帮助

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG, C2000WARE, SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container

Thread 中讨论的其他器件:CCStudioSysConfigC2000WARESW-TM4C

我 需要在容器中通过命令行构建软件、以确保该过程保持"纯"。 我们在 Oracle 的构建系统自然是从 Linux OL8服务器完成的。

我能够在 OL8系统上安装 CCS1210、并通过命令行导入我最初通过 CCS IDE 编译的示例工程。然后、我通过命令行使用 CCS 编译该工程、没有错误

~$ CD /opt/ti/ccs1210/ccs/eclipse

/opt/ti/ccs1210/ccs/eclipse $./eclipse -noSplash -data ~/workspace_ccs/GPIO_led_blink -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location ~/workspace_ccs/GPIO_led_bleble_am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang

/opt/ti/ccs1210/ccs/eclipse $./eclipse -noSplash -data ~/workspace_ccs/GPIO_led_blink -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.workspace

然后、我尝试创建一个 podman 容器来运行这三行代码、但在缺少路块或只是悬挂路块后、又进入了路块。  TI 在我向他们提出的问题中提醒我、他们不支持 OL8。 现在、我正在根据 Ubuntu 22.10映像尝试相同的操作。

我再次开始创建虚拟机、这次使用 Ubuntu 并在其中安装 CCS、并在尝试创建 podman 容器之前测试同一示例项目的 IDE 和命令行构建。  我已为 CCS 添加安装目录、并将其复制到新的 Ubuntu VM 并将其解压。  在安装了一些所需的软件包(libc6-i386 libusb-0.1-4 libgconf-2-4 libncurses5 libpython2.7 libtinfo5)之后、我能够使用 GUI 和命令行再次运行 CCS。

然后、我创建了一个 podman 容器(几乎与 Docker 相同)、从中提取了 CCS 安装目录的 tarball 将相同的软件包安装添加到 Dockerfile 中、并尝试运行命令行导入和编译。

我再次遇到缺失软件包的故障、我已对这些软件包进行重复安装和重新测试。 现在、我看到的一点是、我没有看到错误、但导入命令挂起。 请帮助我了解我需要做些什么才能使其正常工作。 我的 Dockerfile 已经经历了许多演变步骤、其中一些可能不会增加我的成功。

我的 Dockerfile:

从 Ubuntu:22.10

运行 apt -y 更新

运行 apt install -y libc6-i386 libusb-0.1-4 libgconf-2-4 libncurses5 libpython2.7 libtinfo5
运行 apt install -y libswt-gtk-4-JNI
运行 apt install -y x xvfb
运行 apt install -y xdg-utils
运行 apt install -y slirp4netns openssh-client iputil-ping

复制 ti.ccs1210.ubuntu22_10.tar.gz。
运行 tar xafz ti.ccs1210.ubuntu22_10.tar.gz -C /
运行 rm ti.ccs1210.ubuntu22_10.tar.gz

添加 build-proj.sh /

我用于编译的脚本: /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x-lp_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang 是在 CCS IDE 中导入和编译的示例工程的副本。

!/bin/bash

#echo ">>>为 eclipse 输出设置 dumby 图形显示"
Xvfb :1 -ac -screen 0 1024x768x8 & export display=:1

echo ">>>>>删除任何现有的 tmp 项目文件"
rm -rf /workspace_ccs/GPIO_led_blink

echo ">>>>>更改为 eclipe directory"
CD /opt/ti/ccs1220/ccs/eclipse

回显">>>导入 GPIO LED 闪烁项目"
/eclipse -noSplash -data /workspace_ccs/GPIO_LED_blink -application com.ti.ccstudio.app.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_LED_bleble_am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang

echo ">>>>>构建 GPIO LED 闪烁项目"
/eclipse -noSplash -data /workspace_ccs/GPIO_LED_blink --application com.ti.ccsstudio.app.projectBuild -ccs.workspace

容器的运行命令:我输入了容器并手动执行了脚本命令、而不是直接运行我的脚本。   

$ podman 运行-ti -v workspace_ccs:/workspace_ccs:Z ubuntu22.10-ccs1210 bash 
root 用户@46d4c944984b://#./build-proj.sh

仅 CCS 项目导入的控制台上显示的输出:

root@cc196f4fa8c3:/opt/ti/ccs1220/ccs/eclipse #./eclipse -noSplash -data /workspace_ccs/GPIO_led_blink -application com.ti.c cstudio.app.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x- LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang
SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
SLF4J:默认为不运行(NOP)记录器实现
SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。
SWT SessionManagerDBus:无法连接到 org.gnome.SessionManager:无法执行子进程?dbus-launch? (无此类文件或目录)
SWT SessionManagerDBus: Failed to connect to org.xfce.SessionManager: failed to execute process»dbus-launch?(SWT SessionManagerDBus:无法连接到 org.xfce.SessionManager:无法执行子进程?dbus 启动? (无此类文件或目录)
SWT Webkit:警告,您正在使用旧版本的 webkitgtk。 (2.4之前) BrowserFunction (浏览器功能)将不可用
SWT WebKit:初始化 DBus 服务器时出错,dBusServer =0

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.008:负内容宽度-12 (分配1、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.009:负内容宽度-12 (分配1、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.013:负内容宽度-12 (分配1、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.026:负内容宽度-7 (分配6、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.027:负内容宽度-7 (分配6、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

(Eclipse:7056):GTK-WARNING **:23:33:30.033:负内容宽度-7 (分配6、扩展6x7),同时分配小工具(节点分隔符、所有者 GtkSeparatorToolItem)

警告:计划从以后的 JDK 发行版中删除 Nashorn 引擎
警告:计划从以后的 JDK 发行版中删除 Nashorn 引擎
警告:计划从以后的 JDK 发行版中删除 Nashorn 引擎
警告:计划从以后的 JDK 发行版中删除 Nashorn 引擎
警告:计划从以后的 JDK 发行版中删除 Nashorn 引擎
com.ti.rov: basedir =/opt/ti/ccs1220/ccs/eclipse/plugins/com.ti.rov_1.0.0.202108240702/webcontents,URL = file:/opt/ti/ccs1220/ccs/eclipse/plugins/com.ti.rov_1.0.0.202108240702/webcontents
com.ti.rov: globalRoots =[]

CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:41117]-在 Web 浏览器中打开'localhost:41117/IDE'以查看可用 API 列表...

^C

停止挂起导入后的/workspace_ccs/GPIO_LED_BLINK /.metadata/.log:

!会议2023-01-17 23:33:25.421 ----------------------------
Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse Adoptium
引导加载程序常量:os=linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_US
框架参数:--application com.ti.c cstudio.app.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x- lp_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang
命令行参数:-OS Linux -ws gtk -arch x86_64 -data /workspace_ccs/GPIO_led_blink -application com.ti.c cstudio.app.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x- lp_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang

!条目 com.ti.common.core 1 0 2023-01-17 23:33:28.973
!message path=ccs_base/DebugServer

!Entry com.ti.common.core 1 0 2023-01-17 23:33:28.974
!message debugServerDir=/opt/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/DebugServer

!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2023-01-17 23:33:32.620
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:12.2.0.00009
CCS 位置:/opt/ti/ccs1220/ccs
工作区位置:/workspace_ccs/GPIO_LED_BLINK

!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2023-01-17 23:33:32.680
!检测到意外 CCS 退出的消息[1/17/23、下午5:03]!!!

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.760
!消息构造函数

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.760
!消息已完成目录

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.761
!消息正在加载 ti_logger

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.762
!消息平台操作系统: Linux

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.762
!消息正在加载 CTOOLS

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.764
!消息正在加载 TraceTM

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.765
!消息正在加载 sqlite3.

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.765
!消息正在加载 CloudTrace

!Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 接口0 2023-01-17 23:33:32.771
!消息 CloudTrace 界面已加载

!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2023-01-17 23:33:32.857
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:41117]-在 Web 浏览器中打开'localhost:41117/IDE'以查看可用 API 列表...

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:33.452.
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:34.159
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:34.971
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:35.482
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:35.582.
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:36.223.
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:36.836
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!Entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:36.981
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 02023-01-17 23:33:37.682
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

!entry org.eclipse.equinox.p2.repository 2 0 2023-01-17 23:33:38.208
!消息使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container ]echo ">>>导入 GPIO LED 闪烁项目"
    /eclipse -noSplash -data /workspace_CCS/GPIO_LED_BLINK -application com.ti.ccstudio.app.projectImport -ccs.location /workspace_CCS/GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang

    此命令中有多个拼写错误。 以下是正确的命令语法:

    /eclipse -noSplash -data /workspace_ccs/GPIO_LED_blink -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_LED_bleble_am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang

    请尝试该命令。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    面部鸡蛋;修复排印错误可解决我所能告诉的构建问题。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该担心.log 文件中的此错误?

    !会议2023-01-18 19:57:45.760 ----------------------------
    Eclipse.buildId=4.23.0.I20220308-0310
    java.version=11.0.13
    java.vendor=Eclipse Adoptium
    引导加载程序常量:os=linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_US
    框架参数:-application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x-lp_r5fs0-0_nortos_ti-A
    RM-CLANG
    命令行参数:-OS Linux -ws gtk -arch x86_64 -data /workspace_ccs/GPIO_led_blink -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_led_blink_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2023-01-18 19:57:50.617
    !message path=ccs_base/DebugServer

    !Entry com.ti.common.core 1 0 2023-01-18 19:57:50.620
    !message debugServerDir=/opt/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/DebugServer

    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023-01-18 19:57:53.085
    !Message SysConfigOutputNameProvider:调用项目'GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arM-clang'的 SysConfig 工具时出错:无效参数'--product':找不到名称为"MCU_PLUS_SDK"且版本为"07.03.01"的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4477523 #4477523"]!Message SysConfigOutputNameProvider:调用项目'GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang'的 SysConfig 工具时出错:无效参数'--product':没有名称为"MCU_REQUESD"07.03.01"的产品和"MCU_REQUOTE 版本07.03.01"

    您导入的项目与 SDK 的 v07.03.01具有相关性。 我假设您正在从该 SDK 导入项目? 如果是、听起来 CCS 尚未"发现"它。  

    有一个命令可让 CCS 查找(发现)安装的 SDK:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJpAFDF7v70N4B0-zFMXpw__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    查找常见问题解答:"是否有命令行选项可为新的可发现软件产品(C2000Ware、SimpleLink SDK 等)指定路径、以便 CCS 能够检测到该产品?" 在上述文档中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要在我的 podman 映像中建立网络连接才能实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4477544 #4477544"]我是否需要在我的 podman 映像中建立网络连接才能实现这一目的?

    我假设 SDK 是在与 CCS 相同的环境中本地安装的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、该命令应该使用什么路径?

    eclipsec -nosplash -data <workspace> -application com.ti.common.core.initialize -ccs.productDiscoveryPath "<path1>;<path2>"

    Should I be grepping for "MCU_PLUS_SDK" to figure out what path it will need?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设项目"GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang"来自 AM243x SDK、因此您必须在某个位置安装 SDK。 该 SDK 的根位置是 CCS 需要的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了 CCS、并使用 IDE 导入 了 GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang 项目。  然后、我在 IDE 中构建了该项目。

    我用于命令行 projectImport 的工程是 GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 所在的文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有安装单独的 SDK。  我刚刚从 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.1.0下载了 CCS 、并按照自述文件中提供的说明进行了安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4477563 #4477563"]我已安装 CCS 并使用 IDE 导入  GPIO_LED_BLINK AM243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arms-clang 项目

    该项目随 SDK 提供。 我有 SDK 版本08.03.00.18。 在我的计算机上、该项目驻留在:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_03_00_18\examples\drivers\gpio\gpio_led_blink\am243x-lp\r5fs0-0_nortos\ti-arm-clang

    其中  C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_03_00_18\是 SDK 根安装目录。

    如果未安装 SDK、则导入的工程来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 CCS GUI 中的内置项目向导导入了它。

    我提供了开发板的名称、并搜索了没有操作系统的示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4477568 #4477568 "]

    我通过 CCS GUI 中的内置项目向导导入了它。

    我提供了开发板的名称、并搜索了没有操作系统的示例项目。

    [/报价]

    通过 Resource Explorer?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉进行了注释编辑。  我以为我是通过 Resource Explorer 导入工程的、但在查看 CCS IDE 之后、我意识到它是通过"工程向导"导入的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4477613 #4477613"]但在查看 CCS IDE 之后、我意识到它是通过"项目向导"实现的。

     

    我怀疑有人将该项目从 SDK 导入到了他们的工作区中、该工作区会在名为"GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang"的工作区中创建一个项目子文件夹。  您可能会被授予此项目文件夹以导入到 CCS 中。 是这样吗? 但是 、'GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang'文件夹是由从实际 SDK 中导入其项目规范的用户创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在传递:

    -ccs.location /workspace_ccs/GPIO_leed_blink_am243x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    该路径"/workspace_ccs/GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang"来自哪里? 它是如何生成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他"人"。  我通过 CCS IDE 中的"项目向导"导入了项目。 启动 CCS IDE 时、系统要求我提供一个工作区文件夹、该文件夹是我指定为 workspace_ccs 的。  因此、CCS 创建并填充 了/workspace_ccs/GPIO_LED_BLINK _am243x-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下、您导入的工程都依赖于 AM243x MCU+ SDK v7.03.01。

    可从 以下网站下载 SDK:https://www.ti.com/tool/MCU-PLUS-SDK-AM243X

    但是、我看到可用的最旧版本是8.00.00.21。 我不确定您可以在哪里获得较旧版本。 我建议在处理器论坛中为此启动新的主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  您能否与我分享 TM4C SDK 的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 :https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用通配符指定查找路径? 或者应该/必须指定每个路径?

    /eclipse -nosplash -data -application com.ti.common.core.initialize -ccs.productDiscoveryPath "opt/ti/mcu*"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新问题 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 链接不会将我转到 Linux SDK 进行安装、而是转到一组我不知道如何生成的.exe 文件。  我也不确定我应该为 TM4C129 ENCPDT 器件使用哪些文件。  列出了三个 TM4C129器  件(TM4C1294XL、TM4C129EXL 和 TM4C129X)。  我猜是 TM4C129X、但我仍然需要知道这是否适用于 CCS12的 Linux 安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4479146 #4479146">我是否可以使用通配符指定查找路径? 或者应该/必须指定每个路径?

    抱歉,您必须指定每个路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4479223 #4479223"]我猜的是 TM4C129X、但我仍然需要知道这是否适用于 CCS12的 Linux 安装。

    Linux 可能不支持 TivaWare。 如果您有任何其他问题、请在面向 Tiva 专家的基于 ARM 的 MCU 论坛中开始新的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="547606" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188521/need-help-running-ccs-command-line-inside-of-a-podman-container/4479223 #4479223">新问题 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 链接不会将我带至 Linux SDK 进行安装、而是转到一组我不知道如何生成的.exe 文件。  我也不确定我应该将哪些文件用于我的 TM4C129 ENCPDT 器件。

    在 Ubuntu 18.04.6 LTS 文件下、报告了 SW-TM4C-2.2.0.295.exe 为"SW-TM4C—用于 C 系列的 TivaWare 软件(完整)"下载的可执行文件的以下内容:

    $ file SW-TM4C-2.2.0.295.exe 
    SW-TM4C-2.2.0.295.exe: PE32 executable (GUI) Intel 80386 (stripped to external PDB), for MS Windows, UPX compressed

    Ubuntu 下的 unzip 命令能够提取  SW-TM4C-2.2.0.295.exe 中的存档文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并提取了该文件、但我看不到自述文件、无法告诉我有关安装或放置该文件的位置的任何信息。  这是否像将其解压到 TI 安装目录中的"SW-TM4C-2.2.0.295"文件夹中一样简单、我的例子是"/opt/ti?

    这看起来也适用于 MS Windows 系统、而不是 Linux Ubuntu 系统、这正是我在运行的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    最好在 基于 ARM 的 MCU 论坛中开始新的主题、 供 Tiva 专家发表意见。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。