This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 code composer 连接 BH-USB560v2 [Blackhawk]

Guru**** 2580905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189656/bh-usb560v2-blackhawk-connection-with-code-composer

您好!  

我使用以下代码来使用 Code Composer Studio

1)操作系统:Windows 11

2)版本:12.1.0

3) Debug Pro:USB560 -v2 System Trace

4)器件型号:BH-USB-560v2

步骤1. 已将 USB 电缆连接到笔记本电脑[请参阅随附的文档]

步骤2. 已连接 MIP160引脚、如图所示[请参阅随附的文档]

查询1)插入 MIP160引脚转换 器[目标?]后应连接什么

步骤3:在 code composer 中的常规设置,我已选择 [用于执行 Hello World Program]

连接: Blackhawk XDS560v2 USB System Trace Emulator

主板或设备:OMAP5430

 

步骤4:创建新配置后、启动进行调试。

               查询2) 启动后出现此错误。

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器检测到与其自身距离较远的电缆断开。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)

 

查询3)在我们的项目中、我们计划使用德州仪器 SM320F28335PTPMEP 微控制器。 连接 目标板或器件以进行连接是否需要执行此操作[即使是 Hello World 程序]?

 

在这方面、plaese 引导我并 建议有必要使用目标板或器件在 Code Composer 中执行简单程序。

 

谢谢、此致、

Taruna。 G

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="550559" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189656/bh-usb560v2-blackhawk-connection-with-code-composer "]

    步骤1. 已将 USB 电缆连接到笔记本电脑[请参阅随附的文档]

    步骤2. 已连接 MIP160引脚、如图所示[请参阅随附的文档]

    [/报价]

    我没有看到任何附加的文档

    [引用 userid="550559" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189656/bh-usb560v2-blackhawk-connection-with-code-composer "]

    查询2) 启动后出现此错误。

    IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-183 @ 0x0)控制器检测到与其自身距离较远的电缆断开。 用户必须将电缆/仓体连接到目标。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)

    [/报价]

    请参阅以下文档的"电缆断开"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    电缆断开"far"表示调试探针连接到目标板上的 JTAG 接头时出现了一些硬件连接问题。

    [引用 userid="550559" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189656/bh-usb560v2-blackhawk-connection-with-code-composer 查询3)在我们的项目中,我们计划使用德州仪器 SM320F28335PTPMEP 微控制器。 连接 目标板或器件以进行连接是否需要执行此操作[即使是 Hello World Program]?

    是的。 CCS 需要 JTAG 连接到实际的硬件目标、以进行基本程序加载调试。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复、

    请为德州仪器 SM320F28335PTPMEP 微控制器推荐一个成本合适的目标板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="550559" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189656/bh-usb560v2-blackhawk-connection-with-code-composer/4483853 #4483853"]请为德州仪器 SM320F28335PTPMEP 微控制器推荐一款成本合适的目标板。[/quot]

    如果我正确理解您的问题、我相信您正在为 F28335要求评估板? 是这样吗?