This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:处理 TDF 跟踪文件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190329/codecomposer-processing-tdf-trace-files

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我正在尝试使用64Miber 分析560V2 PRO TRACE 捕获。 GUI (CCS 9.1)似乎非常难于4MiB 上的跟踪、因此我尝试使用"td.exe"。

TD -Help 为我提供了一个中断的链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TD

我能找到有关 TD 的更多文档吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要使用的第一个参数是 seekpos 参数。 但对于-seekpos 90、我有此 消息、并且我的 csv 文件为空

    [TD]:计算开始搜索百分比。 这可能需要几秒钟...数据未预处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="347975" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190329/codecomposer-processing-tdf-trace-files "]

    TD -Help 为我提供了一个中断的链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TD

    我能找到有关 TD 的更多文档吗?

    [/报价]

    我能够访问该页面的存档版本。 我已保存为 PDF 并将其附在此处:

    e2e.ti.com/.../TD.pdf

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,pdf 中没有比 TD -help 的输出更好的了;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于:

    [引用 userid="347975" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190329/codecomposer-processing-tdf-trace-files/4485304 #4485304"]

    我要使用的第一个参数是 seekpos 参数。 但对于-seekpos 90、我有此 消息、并且我的 csv 文件为空

    [TD]:计算开始搜索百分比。 这可能需要几秒钟...数据未预处理。

    [/报价]

    工程团队进行了一些调查并报告了这一点

    seekpos 基本上是对跟踪数据的随机访问。 td.exe 似乎不再支持此功能

    -seekpos 90是尝试快速前进至90%标记并从此处开始解码。 请尝试通过丢弃-seekpos 来解码整个跟踪数据、而不是 seekpos。

    谢谢

    Ki