This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关变体和内核的 AM263x CCS 问题。 AM2631内核取代了 AM263x!!

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190308/am263x-ccs-issues-on-variant-and-core-am2631-core-instead-am263x

主题中讨论的其他器件:AM2634AM2631

大家好、

我们是您在多核项目上使用 Sitara AM2634 uC 的人。 到昨天为止、我们使用 CCS 没有任何问题。 然后我安装了支持版本1.2.3的更新 Sitara 器件、 现在在 General -> Device -> Project -> Variant and Core 下的项目属性中、我找到了 AM2631内核、而不是 AM263x、如下图所示:

由于我们 的工程是一个多核工程(由2个单个工程组成)、如果我将此设置保留在 AM2631中、我们将无法 调试系统工程。

您能否建议我们如何将 Varian 和核心设备从 AM2631更改为 AM263x?

提前感谢  

此致

Gianni Perugini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    [引用 userid="541463" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190308/am263x-ccs-issues-on-variant-and-core-am2631-core-instead-am263x "]然后我安装了支持版本1.2.3[/quot]的 Sitara 器件更新

    您能否告诉我们您是如何安装此更新软件包的? 您按照哪些步骤升级 MCU 封装?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    CCS 建议我安装此更新。 我进入向导过程、然后在 CCS 被要求执行该操作时重新启动 CCS。

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    您能否转到项目的目标配置并单击".ccxml" 文件? 然后将您的器件更改为 AM263x、它现在也应反映在项目属性中。  

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    我是按照您的建议进行的、但遗憾的是 、它没有反映项目属性、正如您从下面的图片中看到的:

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    您可以向我发送您正在使用的项目吗? 我可以在最后尝试一下  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    附加了我遇到相同问题的示例问题。

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

    e2e.ti.com/.../sbl_5F00_jtag_5F00_uniflash_5F00_am263x_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    我无法打开项目、元数据已损坏。 请使用以下步骤导出项目。

    最后、提供导出目的地、并提供正确的 zip 文件、请发送给我。

    谢谢、
    G Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    随附 了根据您的请求导出的示例。

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

    e2e.ti.com/.../5775.Project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    如果我们可以恢复您更新到的 MCU 软件包的更新、我将尝试找到一种方法。 请允许我在某个时候处理这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gianni

    为此不便、深表歉意。

    这是一个 CCS 错误、我们将在下一次更新中进行修复。

    请按照以下步骤操作:

    1.转至目标配置中的.ccxml 文件。

    2.从"Board or Device"下拉菜单中选择 AM2634。

    3.保存配置。

    4.重建项目。

    5.尝试对其进行调试,即使型号信息不变,但仍显示 Am2631,您应该能够看到所有4个内核。  

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    好的、谢谢。 请告诉我。

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sri Vidya、

    感谢您提供信息。

    您能否确认这是12.1版和12.2版上都存在的 CCS 错误?

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是当前 MCU SDK 不支持您更新到的器件包。  

    因此、它不依赖于 CCS 版本、而是器件支持包版本。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供更多信息。

    此致

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="525198" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190308/am263x-ccs-issues-on-variant-and-core-am2631-core-instead-am263x/4487473 #4487473"]如果我们可以将您更新的 MCU 软件包的更新恢复为[/quot]、我将尝试找到一种方法

    Kowshik、您好!

    有新消息吗?

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    我不是在研究这个主题、Vidya 将为您提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gianni

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 更新完成后无法恢复。

    您是否能够通过更改 CCXML 并尝试加载代码来解决此问题?

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri Vidya、

    是的、我能够解决 CCXML 文件上的问题设置 AM263x。

    但是、是否有机会在项目设置上重置 AM263x 变体和内核、或者我们是否需要等待新的 CCS 版本?

    正如更详细的信息一样、我已经检查过如果我从 CCS 中删除或关闭了所有工程、请卸载所有 CCS、然后重新安装、当我再次导入工程时、直到更新为止、所有工程都正常工作。

    正在等待您的回复

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gianni

    是的、这将在下一次器件封装更新中修复。

    这应该在下一个 CCS 版本之前推出。

    [引用 userid="541463" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1190308/am263x-ccs-issues-on-variant-and-core-am2631-core-instead-am263x/4491950 #4491950"]作为更详细的信息,我已经检查过,如果我从 CCS 中删除或关闭了所有项目,请卸载所有 CCS,然后重新安装它,当我再次导入项目时,所有项目在更新之前都正常工作。

    是的、你是对的。 仅在更新软件包时才会出现此问题。 SDK 正确支持较旧版本。

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianni、

    恢复到旧 CSP 的唯一方法是全新安装 CCS。 查找您使用的版本、然后卸载并重新安装。 CSP 应返回到包含 AM263x XML 的旧版本。 从此处开始、只需忽略更新 Sitara MCU 器件支持的所有提示、直到提供正式的 SDK/CCS 更新。  

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好的、谢谢

    BR

    Gianni。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sri Vidya、

    好的、非常感谢。

    BR

    Gianni。