Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
我是 CCS 的初学者。
如何使用2个或多个.c 文件构建一个工程?
例如 、"led_ex2_blinky_dcsm.c"和 "adc_ex11_burse_mode_ePWM.c"与 LAUNCHXL-F280049C 单独工作。
如何将这2个.c 文件放入一个项目中? 结果应与它们单独工作的结果相同。
当尝试运行的个人时、程序会使用先前加载的项目进行覆盖。 我需要两个结果同时工作。
要做什么? PLZ 共享 TI 的文档、在一个项目下构建2个.c 文件。
继续以上步骤、尝试使用以下示例
其中包含 LED 闪烁+ ADC + ePWM、但仅包含在一个.c 文件中。
对于一个大型项目、我们只需要创建一个.c 文件吗?
为了简单起见、我们可以在一个项目下创建多个.c 文件、然后如何使用什么准备来构建此类项目?
在该视图中查找任何用户指南或应用手册。
我要求在一个项目中组合多个.c 文件的原因在于、我们的旧项目具有多个.c 文件、需要迁移到新的 DSP 器件。 管理人员离开了我们的公司、我需要非常快地获取旧项目文件。
plz 指南和帮助。