This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:为 MCAL 计算的 MCAN 比特率

Guru**** 2898430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1191196/am2634-q1-mcan-bit-rate-calculated-for-mcal

器件型号:AM2634-Q1

大家好、

如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920090/faq-tda4vm-can-how-is-bit-rate-calculated-for-can 中所述

标称位速率:0.5Mbps、数据位速率:2Mbps。  MCAL 中的配置:

 92 /*所有配置集的波特率结构*/
 93 CAN_CONFIG_DATA_SECTION NON_CONST 静态 CAN_BaudConfigType
 94    CANConfigSet_CANcontroller_0_CanControllerBudrateConfig_0 =
 95{
 96   500U、     /*以 Kbps 为单位*/
 97    8U、      /*项目段值*/
 98    6U、         /*相段1 *
 99    5U、         /*相段2 *
100    1U、/*同步跳转宽度*/
101    19U、 /*所有时序参数之和 */
102   8U、  //波特率的控制器 BRP 值*/
103         /*数据阶段波特率*/
104    {
105.      2000U、    /*以 Kbps 为单位*/
106.      8U、       /*项目段值*/
107.      6U、          /*相段1 *
108.      5U、          /*相段2 *
109.      1U、 /*同步跳转宽度*/
110      19U、 /*所有时序参数之和 */
111.      2U、  /*波特率的控制器 BRP 值*/
112        180U、/*指定收发器延迟补偿偏移、单位 ns *
113        (布尔值) true、/*指定是否应使用比特率切换*/
114}     
115};

但接收帧中仍有错误。   波特率计算是否仍然存在一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    根据我们的讨论、对于 上述计算、采样点似乎是75%。 请在您的工具上使用相同的测试、并告知我。 我们建议您至少拥有>85%的效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    感谢您的回复! 现在 、我使用的采样点为80%、现在可以正常工作。 我使用的参数如下所示。