This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 多次运行相同的 makefile

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1192349/ccs-run-same-makefile-multiple-times

器件型号:CCS 12.2会多次编译相关工程

如果我在 CCS 中启动工程编译、一些相关工程会多次编译:

****为项目 libConfig 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libIZW 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libLogger 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libLogger 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libLogRf 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libRF 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 tirtos_cc1312r1构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libConfig 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libIZW 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libLogger 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libLogRf 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 libRF 构建配置 Debug-6.10 ****
****为项目 tirtos_cc1312r1构建配置 Debug-6.10 ****

****为项目记录器 RFstream 建立配置 Debug-6.10 ****

每个引用的模块都是构建2次、而 libLogger 是构建3次。

定义的依赖项包括:

  • LoggerRFstream:libIZW、libLogger、libRF、libConfig、tirtos_cc1312r1、 libLogRf
  • libIZW:-
  • libLogger:-
  • libRF:-
  • libConfig:-
  • tirtos_cc1312r:-
  • libLogRf:libLogger

有人知道会发生什么错误吗? 或者、您有什么关于如何调试构建顺序的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不是一件正常工作、然后开始出现问题的事情? 还是这始终是一个问题?

    您还可以仅共享主项目的.metadata (项目文件夹中的三个.*项目文件)吗?

    谢谢

    Ki