This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:SimpleLink SDK 是否缺少库?

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/935149/ccs-msp432e401y-simplelink-sdk-missing-libraries

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我确定我只能找不到它们、或者无法从某个位置下载它们、但我很难找到一些库。

我将在 CCS v10.1中为 MSP432E401Y 使用 Simplelink SDK 4.2.0.12

我在下面的屏幕截图中突出显示了无法找到的库。

我可以找到这些库所在的文件夹(inc、驱动程序、utils 等)、但文件不在这些文件夹中。

我觉得自己是个傻瓜、但在 SDK 的任何位置以及两个以前版本的 SDK 中都找不到这些库。 不过、公平地说、我没有查看过其他微控制器的 SDK。

如果有任何帮助、我们将不胜感激、

谢谢、

Robert Gardner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我可以识别 TivaWare 中突出显示的路径和头文件。 您是否使用基于 TivaWare 的示例?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 我从下面的链接下载了示例、然后将其放入从 SDK 导入的空 driverlib 工程中。

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/blinky.c

    该链接是通过谷歌搜索直接下载的、因此除了 blinky.c 文件之外、我没有任何东西。 我认为它最初是基于 MSP432E4 Driverlib API 指南中的代码(目前我找不到指向的链接、但如果有、我会将其添加到该线程)。

    更新:我刚刚找到它。 我相信它最初基于此链接中 MSP432E4 Driverlib API 指南中的 EMAC 示例

    dev.ti.com/.../node

    感谢您的快速响应、我非常感谢。

    Robert Gardner