This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5947:安装 CDC 驱动程序期间、Windows 11 ARM 上的 CCS 11.2失败

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1193531/msp430fr5947-ccs-11-2-on-windows-11-arm-fails-during-installation-of-cdc-drivers

器件型号:MSP430FR5947

在 Windows 11 ARM 上安装 CCS 11.2 (在 Mac M1 Max 上为 Parallels 18上)无法安装。

具体而言、安装程序会进入尝试安装证书(并成功)的阶段、然后尝试安装 Windows 的 CDC 驱动程序。

我已通过运行以下命令手动尝试此步骤:

C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst>DPInst64.exe /c /se /sa /path "C:\ti\ccs1120/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"

请注意、我禁用了 μ C/lm ``开关(对于传统模式)、但没有区别-在这两种情况下、驱动程序安装都失败。  我已经附上了这个过程中的日志 ZIP。

附件是安装的日志(第二次安装使用了 set debug=true)。  请告诉我需要哪些附加信息来解决此问题。

e2e.ti.com/.../4201.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能更好地在 CCS 论坛中回答。

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在选择 MCU 后盲目地采纳了论坛的建议。  您是否知道如何更改论坛中出现的帖子/您是否知道可以提供帮助的主持人的句柄?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="551839" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1193531/msp430fr5947-ccs-11-2-on-windows-11-arm-fails-during-installation-of-cdc-drivers "]已在 Windows 11 ARM 上安装 CCS 11.2 [/quot]

    CCS 仅支持 Windows 上的 x86-64位架构。 抱歉

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、我知道 Windows 11 ARM 可以在 x64仿真模式下启动安装程序、但我并不感到惊讶的是、官方不支持此功能。  如果得到支持,我愿意提供更详细的诊断,并深入探讨这一点。  我怀疑随着 Windows ARM 产品的激增、您将开始看到更多这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="551839" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1193531/msp430fr5947-ccs-11-2-on-windows-11-arm-fails-during-installation-of-cdc-drivers/4498819 #4498819"]如果得到支持,我愿意提供更详细的诊断并深入研究。  [/报价]

    请与我开始私人 E2E 对话。