This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA-4VM C7x 的存储器映射

Guru**** 2902490 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1189475/memory-map-for-the-c7x-of-the-sk-tda-4vm

主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

您好!

我们使用 SK-tda4vm。

我们希望直接解决 SK-tda4vm 板上的 Jacinto C7x。 我们遵循另一个案例、以便能够连接 c7x (基于 GEL 和为 J721E 计划的 js)。 关于 linker.cmd、我们生成了文件、其中包含为此目的提供的 python。

我们设法将 C7x 的程序加载到 MSMC 的 L2或 SRAM 中。 执行过程顺利进行。 我们希望将.const 段放在 DDR 中。 但是、当我们按此方向更新 linker.cmd 时、编译会很顺利、但加载会出错。 存储器映射错误。 就像 C7没有看到 DDR。

因此,问题如下:
1) 1)您能否为我们提供此平台(SK-tda4vm)的 C7x DDR 的存储器映射?
2) 2)问题是否来自模块(在 GEL 文件中)的非配置、例如 CMMU?


感谢您的反馈、

Mickaël μ A