This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS:导入项目#39失败;项目名称#39;因为无法解释其元数据。

Guru**** 2675735 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1196512/codecomposer-ccs-import-failed-for-project-project-name-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我遇到与 Code Composer Studio 相关的问题

Code Composer Studio 版本:12.2.0.00009

环境 Linux

分销商 ID:   Ubuntu
说明:   Ubuntu 22.04.1 LTS
发布时间:   22.04
代号:   火腿

我从 GIT 克隆了一个项目、但无法成功导入

我收到以下消息:

无法对项目"项目名称"进行导入、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在这个问题上没有太多经验。

    请参阅 此主题:错误可能是由于 Laptop1未安装兼容版本的编译器所致。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiadong、  

    你好。 感谢您的及时响应。 请参阅我们客户的其他输入。

    "好的、谢谢。 我想向此支持案例添加更多信息。  在我尝试将项目导入为 CCS 项目之前,它失败了,因此我尝试将项目导入为“来自 Git 的项目”,这次它没有出现错误。 但我仍然有问题、它不会让我构建项目。 如果我转到“Project->Build Project”,则不会发生任何情况,并且“锤子”图标呈灰色,表示已禁用。 可能在某个地方有一条缺失的路径。 我在“Project->Show Build Setting”下签了字,它几乎为空,也许您可以帮助添加缺少的内容,这样我就可以构建它了。

    感谢您的帮助和时间。"

     

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    我是否可以知道目标 MCU 器件型号是什么。

    我使用 MSP430FR2355作为示例,请参阅我的“Project->Show Build Setting”