This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729 -使用适用于 AM572x 的 EDMA3驱动程序

Guru**** 2897660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188897/am5729---use-edma3-driver-for-am572x

主题中讨论的其他器件:AM5729

您好!

我正在尝试为 AM5729器件(TMSIDK572x)使用 EDMA3驱动程序。 我看到有一些示例文件-在中为不同平台定义了 sample_*_init_reg.c 和 sample_*_cfg.c 文件

install_Dir/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09/EDMA3_LLD_2_12_05_30E/packages/ti/sdo/EDMA3/drv/sample/src/platforms。 但是、没有为 AM572x 定义任何内容。  是否有适用于此平台的器件?

我提出这一问题是因为当我尝试使用文件 bios8_EDMA3_drv_sample.h 中定义的"sampleEdma3GblCfgParams[]"结构时、我看不到正确的 DSP1_EDMA 和 DSP2_EDMA 值。

是否有关于如何定义 AM572x 的默认 EDMA 参数的建议?

谢谢、

凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请求某人响应此查询。  

    此外、是否有任何示例演示了 EDMA3_drv_init.c、EDMA3_drv_basic.c 和 edma2_drv_adv.c 的使用?

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光

    [引用 userid="529008" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1188897/am5729---use-edma3-driver-for-am572x ]Install_Dir/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09/EDMA3_LLD_2_12_05_30E/packages/ti/sdo/edma3/drv/sample/src/platforms。 但是、没有为 AM572x 定义任何内容。  是否有适用于此平台的版本?

    AM57x 的配置将以 TDA2x 的名称命名、例如 sample_tda2xx_cfg

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我一直在使用相同的示例文件- sample_tda2xx_cfg.c 但是、所提供的定义似乎并不都与 AM5729的定义相匹配。 例如、如下面的快照中所示、 EDMA3_NUM_ParamSet = 512 -这对于系统 EDMA 是正确的、但对于 DSP EDMA 不是如此。  EDMA3_NUM_EVTQUE 定义为4、而 AM5729为2。  

    您是否建议在我的实际应用中修改这些特定值? 或者、在我的应用中完全定义 DSP EDMA 的全局配置参数是否更好?

    谢谢、

    凹痕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、调光

    请参阅主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190457/am5729-enable-dsp1_edma 中的注释

    关闭这个。 让我们在一个地方继续讨论。

    此致、
    Parth